This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:I2C 引导

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581310/tms320c6678-i2c-booting

器件型号:TMS320C6678

您好!

IBL 可以加载到 i2c 0x50地址中?

我们将 IBL 加载到0x50、并且引导设置也是正确的、但 IBL 仍无法引导。

IBL 引导可能存在哪些问题?

谢谢、

Mounika Anugula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪款 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。

    我们正在使用 CCS 的 EEPROM 写入器(版本5.2)

    谢谢、
    Mounika
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mounika、

    如果您在 EVM 或定制硬件上运行、请告知我们。 您是否查看了 DEVSTAT 设置、以查看是否正确配置了引导模式。 您是否连接了 UART ...并查看是否有任何日志?

    请运行此处提供的调试 GEL 文件,以便我们更深入地了解:
    processors.wiki.ti.com/.../Keystone_Device_Architecture

    此致、
    Rahul