This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:焊接工艺和代码上传问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581761/am3358-soldering-process-and-code-uploading-questions

器件型号:AM3358

您好!

我非常不熟悉使用 am3358微处理器、在将其焊接到我生产的 PCB 上时遇到了问题。

此外、我不知道如何仅使用中断引脚上传此芯片中的代码。因此、如果有人建议我解决 我面临的问题、这将非常有帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该器件是一个 BGA 阵列、应通过回流工艺在 PCB 装配室内焊接。 它不能手工焊接。
    关于代码上传的问题、请指定您使用的软件以及"分接引脚"的含义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     一个好的建议是查看我们的培训视频

    以下是 AM335x 培训材料的链接: