This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA722:dra72x EVM 板

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581740/linux-dra722-dra72x-evm-board

器件型号:DRA722

工具/软件:Linux

大家好、我发现 mux_dra7xx.h 中的寄存器配置 与 dra7x 的数据表不兼容、您可以在下面看到详细信息:

board-support\u-boot\arch\arm\include\asm\arch\mux_dra7xx.h

#define FSC       (1 << 19)

#define SSC       (0 << 19)  

#define PEN      (1 << 16)

#define PD     (0 < 16)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samgyung、

    你是对的、对于位16、存在差异。 代码中的位16不正确(描述相反)。 请按照 TRM 说明操作。
    我认为原因是、在 OMAP5中、以前设置为1使能的上拉电阻器。
    第19位-同样的故事。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samgyung、

    STAN 绝对正确。 此外、寄存器设置在我们提供的作为 TRM 补充的寄存器描述符工具(RDT)中也非常明显。 下面的屏幕截图:  

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、Stan、您好、谢谢您的回答、我还有两个问题、首先、似乎即使代码中的寄存器配置不正确、但寄存器运行良好、这就是为什么?其次、我是 TI 芯片的新成员、我可以在哪里下载寄存器描述符工具(RDT)?您能给我一个网站 链接?我知道 TI 有一些有趣的工具或脚本!非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于您的第二个问题:注册描述符工具目前可通过您的 TI 代表获取。 您可以对其执行 ping 命令以了解详细信息。

    如果您对更多 TI 工具和应用感到兴奋、这些工具和应用可能(当然也肯定会)利用您在这些平台上的工作和专业知识、 我还建议:

    • 也可通过您的 TI 代表获取的焊盘配置工具(PCT)。  此工具是一款用于对器件焊盘进行可视化、建模和配置的交互式软件。 基本上是您可以使用的 CTRL 模块内容、生成文件转储并根据该配置创建您自己的软件。 下面的屏幕截图示例:
      • 我们还 在努力在其他焊盘配置工具中添加对 DRA72x 的支持- PinMux 工具(PMT)已启用   、但这可能需要一段时间、因此目前只有 PCT 选项。
    • 免费提供的时钟树工具(CTT)   可直接下载!  此工具是一款交互式软件、用于对器件时钟、DPLL、开关、多路复用器、模块状态、 等等...基本上是 PRCM。 随附示例屏幕截图:  

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太酷了!!感谢您的耐心,非常感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Samgyung、
    快速/慢速压摆对大多数接口没有影响、只有少数几个接口需要它。
    对于上拉(弱上拉)、在广泛的情况下、仅未使用的引脚需要它们以防止它们悬空。 由于它们未使用、因此您不会注意到软件中的任何问题。
    在极少数情况下、您有未使用的引脚、但它们配置不正确(无上拉/下拉)、它们可能会略微增加功耗、但通常不会出现其他问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前很困惑,但现在我得到了,非常感谢。我希望你有一个美好的一天!!