This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:HSR/PRP

Guru**** 2614915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579902/processor-sdk-am335x-hsr-prp

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

您好!

对于使用 AM335X 实施 HSR/PRP,与 PRU 有任何依赖关系。 我们能否使用 AM335X 的正常 RGMII 接口在 PRU 之外实现它?

此致

Eby Jayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ISDK 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eby、

    是的、您可以使用 CPSW 实现 HSR/PRP -正常的 RGMII 接口、而不是 PRU-ICSS MII。 切换到基于 CPSW 的 HSR/PRP 解决方案没有限制/依赖。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eby、

    我与工业领域的专家进行了更多的讨论、并希望通过 CPSW 阐明 HSR/PRP 实施。 HSR/PRP 协议本身可以在 Linux 层或具有 CPSW 的 TI-RTOS 上实现、 但是、借助我们的增强型 PRU 直通交换解决方案、转发延迟会显著降低、这对长链的性能特别有利。此外、由于卸载冗余帧、处理器负载会降低、而不依赖于周期时间。 希望这有助于您决定选择我们的增强型 PRU-ICSS HSR/PRP 解决方案、而不是开发基于 CPSW 的解决方案。


    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、
    感谢您提供的宝贵信息。
    此致
    Eby