This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:网状网络

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581701/rtos-mesh-network

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用来自 git 的最新 Contiki 源并尝试构建网状网络。 正如我观察到的那样,我只能用两个希望来实现目标。 在后节点上,节点发现也不 存在。 我想知道、有没有任何设置可以定义 Contiki 源代码中的跳数限制。 如果有,请指导我。

AT master :在 Linux 主机上运行的边界路由器- SLIT_RADIO (MAC:nullmac_driver RDC:nullrdc_driver)

在节点:cc26xx_web_demo (MAC:nullmac_driver RDC:nullrdc_driver)

在这里、我附加了网格路由作为参考。

谢谢、

A. Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ganesh、

    这似乎是有关 Contiki 的问题。 TI -RTOS 论坛用于解答有关 TI-RTOS 操作系统及其 SYS/BIOS 内核的问题。 在我看来、您的最佳选择是转到 Contiki 开发人员支持列表提出以下问题:

    www.contiki-os.org/support.html