This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6748:RTP 实现

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581370/rtos-tms320c6748-rtp-implementation

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在为数字信号处理系统选择硬件平台。 系统的第一部分是语音信号数字处理、第二部分是通过 RTP (实时传输)协议将处理的数据传输到服务器。 适用于第一部分实现的处理器是 TMS320C6748。 它支持 DSP/BIOS RTOS、并具有用于数据传输的 EMAC+MDIO 模块。 但我不确定是否可以在该处理器上实现 RTP。

那么、我要问答案:我可以在 TMS320C6748处理器上实现 RTP 协议吗?

提前感谢!

Omar Gasanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    您可以尝试将 RTP 协议实现到 NDK、C6478支持该协议。  由于 NDK (大部分)与 BSD 套接字兼容、因此应可以将现有堆栈移植到 NDK。

    您可以在此处找到 NDK 和 NDK 支持包:


    此致、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet 您好、 感谢您提供的信息、但我想澄清一下。 TMS320C6748是否支持 NDK? 您编写了 c6478

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet 您好、感谢您提供的信息、但我想澄清一下。 TMS320C6748是否支持 NDK? 您编写了 c6478
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omar、
    是的、我指的是 C6748。
    谢谢、
    Janet