Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
我使用的是 DRA624。 我使用 GPIO4[8]输入 AD 的 EOC。我希望 GPIO4[8]触发 EDMA 移动 AD 数据、但 EDMA 没有移动 AD 的数据。
我通过 OBS_DMA 引脚测量 GPIO4同步事件信号、不会生成 GPIO4同步事件脉冲。
关联设置为:
引脚 D21由 PINCTRL 109配置为 GPIO、 并启用 D21接收器功能。
GPIO4[8]由 GPIO_OE 寄存器配置为输入。
通过 GPIO_FAULLINGDETECT 寄存器启用下降沿检测
通过 GPIO_IRQENABLE_SET_0启用 GPIO4中断0
PS:可以正确生成 GPIO4中断。