This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA725:DS90UB964驱动程序+ DTS 示例

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581120/linux-dra725-ds90ub964-driver-dts-sample

器件型号:DRA725

工具/软件:Linux

您好:

        我正在使用 DS90UB964 (dra7xx 电路板),但 在 glsdk_dra7xx-evm_7_03_00_03中没有示例代码,

您能给我 一个 DS90UB964 CSI2驱动程序和 DS90UB964 DTS 的示例吗?

非常感谢。

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将其移至器件论坛。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我已将您的问题转交给 CSI2专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、 GLSDK 7.03或最新的 Processor SDK 3.02均不支持 UB964 。计划在即将推出的版本中使用此功能、但目前尚未提供。 我没有任何示例代码。 此致 、Nikhil D