This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:可用软件

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581807/am4376-available-software

器件型号:AM4376

您好!

我已经完成了 AM4376定制板的硬件设计、现在我想开始对其进行编程。

我已安装 Linaro GNU v4.4.8编译器和 CCS v6.1.0。 我是否需要任何其他工具链或 SDK 来开始编程??

任何人都可以共享示例代码或 Web 链接以从...开始吗?

谢谢、

Dhara。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是 AM437x 软件的链接: www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM437X
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我已经通过了这个链接。。。 我有 Ubuntu 14.04 LTS 系统、并且我安装了"Processor SDK Linux"。

    下一步是什么??? 您能否建议一些初始步骤来指导快速开始编程。

    谢谢、
    Dhara。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看下载页面上的文档部分。 提供了指向可用文档指南的链接。