请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEVM572X 工具/软件:Linux
您好!
我正在尝试测量我的程序的 DSP 使用情况、该程序使用 OpenCV。 我使用的是 Linux 处理器 SDK 03.01.00.06。 我正在尝试在控制台中运行 dsptop、在 telnet 会话中运行程序。 这是我面临的问题。 如果我的程序使用这些函数之一- GaussianBlur()和 erode()-我会得到以下错误并且系统挂起:
[836.364891] OMAP-L3_NOC 440000.OCP:L3应用程序错误:目标3 mod.2 (不可清除)
[836.373082] OMA_L3_NOC 440000.OCP:L3调试错误:目标3 mod:2 (不可清除)
如果我放置 OCL::setUseOpenCL (false);在这些调用之前、强制 OpenCV 在这些调用期间不使用 OpenCL -程序工作正常、dsptop 显示 DSP 使用情况。 是否有任何方法可以使 dsptop 与 GaussianBlur()和 ero()一起工作?