This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM571X:H.264视频编码

Guru**** 2616595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TMDXIDK5718, AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579288/am571x-h-264-video-encoding

主题中讨论的其他器件:AM5718TMDXIDK5718AM5716

我们要求使用 H.264编码器对视频数据进行编码。 我们计划通过 VIP 获取视频数据、使用 Sitara AM571x 执行此编码。 使用 Sitara AM571x、是否可以将视频数据从 RGB 转换为 YUV 或 YUV 转换为 RGB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    视频处理在视频处理引擎中完成、AM571x TRM 版本 D 的第10节对此进行了介绍。此处介绍了 VPE Linux 驱动程序: processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_VPE_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我已通过下载 TRM 检查 VPE 块。
    您能不能说、AM5718 SoC 上是否有执行 H.264编码的模块(即将执行 H.264编码的 H/W 组件)。

    我们计划使用 TMDXIDK5718 - AM571x 工业开发套件(IDK)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IVA-HD 子系统是一组视频编码器和解码器硬件加速器。 支持的编解码器列表可在软件开发套件(SDK)文档中找到。 请注意、IVA-HD 在 AM5718上可用、但在 AM5716上不可用。

    对于 AM571x IDK、您应该注意、它仅受 Linux-RT 和 RTOS 处理器 SDK 支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我打开了软件开发人员指南(SDG)链接( processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Software_Developer’s_Guide )并检查了"Sitara Linux SDK"表下提供的链接,但找不到 Sitara 所需的信息。

    您能给我提供 Sitara 软件开发套件(SDK)文档的正确链接吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文档可在 SDK 下载页面 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 的"AM57xx Linux SDK 文档"部分找到。 查看软件清单。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供的信息。