工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在使用
- CCS 版本:6.1.0.00104、
- TIRTOS:tirtos_tivac_2_16_01_14、
- xdctools_3_32_01_22_core
我的项目中有许多任务、我遵循强制转换技术通过 UDP 套接字转发某些 IP 数据包、但如果我连续向多个目标发送某些数据包、我将会收到错误(55 =没有可用的缓冲区空间) 在第7个目标之后、这表示 没有可用的缓冲区 、并且由于缓冲区大小受限、因此我在目标之间的传输之间增加了一个延迟、延迟应长达100毫秒、这应该很重要、但没有帮助、并且我仍然会遇到相同的错误。
我的问题是:
-与 NDK 任务相比、我是否错过了其他任务优先级导致 IP 数据包延迟太多、以至于100ms 不足以满足要求?
-为了确认如何增加 NDK 缓冲器以减少错误的影响(55)?
谢谢、
Mohammed Fawzy