This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:读取数字转速计输出

Guru**** 2615645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581546/linux-am3358-reading-a-digital-tachometer-output

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

我们希望能够读取并显示风扇的实际 RPM。  但是、更重要的是、当风扇的速度超出容差范围时(慢速或过快)、能够使用某个时间/计数器来布置中断。  我们当前将风扇转速输出上拉至3.3V 并连接到 Timer7输入。  是否有更好的方法来实现此目的?

再次感谢我的 TI 朋友!

此致、

Brian Weir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据您描述的内容、这将是 DMTimer 输入或 PWMSS eCAP 输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Biser、根据您的建议、我们将坚持使用我们设计中当前使用的 DMTimer (Timer7)。 您能不能指导我们查看任何可帮助我们使风扇运转的编程示例:

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕我们对此无能为力。 这是应用软件、超出了本论坛的支持范围。