This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS65217:AM335x 器件树稳压器定义

Guru**** 2616255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581216/linux-tps65217-am335x-device-tree-regulator-definitions

器件型号:TPS65217

工具/软件:Linux

请在器件树的稳压器部分下方找到。  

这里引用了七个稳压器示例(我认为 TPS65217只有5个输出): dcdc1_reg:电脑控制器@0 和 ldo4_reg:电脑控制器@6

本节的用途是什么?  这些实际上是通过 I2C 访问的物理内部 PMIC 稳压器的地址。   

谢谢、Brian Weir

   调节器{

                               dc1_reg:电脑控制器@0{

                                               稳压器名称="VDDS_DPR";

                                               稳压器常开;

                               };

 

                               dcdc2_reg:电脑控制器@1{

                                               /* VDD_MPU 电压限制为0.95V - 1.325V、容差为+/-4%*

                                               稳压器名称="VDD_MPU";

                                               稳压器最小微伏=<925000>;

                                               稳压器最大值微伏=<1378000>;

                                               稳压器启动;

                                               稳压器常开;

                               };

 

                               dcdc3_reg:电脑控制器@2{

                                               /* VDD_CORE 电压限制为0.95V - 1.1V、容差为+/-4%*

                                               稳压器名称="VDD_CORE";

                                               稳压器最小微伏=<925000>;

                                               稳压器最大值微伏=<1150000>;

                                               稳压器启动;

                                               稳压器常开;

                               };

 

                               ldo1_reg:电脑控制器@3{

                                               电脑控制器名称="VIO、vrtc、VDDS";

                                               稳压器常开;

                               };

 

                               ldo2_reg:电脑控制器@4{

                                               稳压器名称="VDD_3v3aux";

                                               稳压器常开;

                               };

 

                               ldo3_reg:电脑控制器@5{

                                               稳压器名称="VDD_3v3a";

                                               稳压器最小微伏=<3300000>;

                                               稳压器最大值微伏=<3300000>;

                                               稳压器常开;

                               };

 

                               ldo4_reg:电脑控制器@6{

                                               稳压器名称="VDD_3v3b";

                                               稳压器最小微伏=<3300000>;

                                               稳压器最大值微伏=<3300000>;

                                               稳压器常开;

                               };

               };

};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们将把它传输到处理器论坛。 他们将更详细地了解该文件的确切用途。

    此致、

    Paul Kundmueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    很抱歉、您遗漏了有关 TPS65217稳压器数量的评论。 TPS65217总共有7个稳压器(3个 DCDC 和4个 LDO)。 如果需要、可以将其中两个 LDO 配置为负载开关。 如果有任何问题、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Paul Kundmueller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    dts 器件在 Documentation/devicetree/bindings/s电脑 控制器/regulator .txt 中进行了说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordon,对不起,我的无知 我四处看看、但请向我发送一个链接到:documentation/devicetree/bindings/regulator /regulator.txt
    此致、Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    这是 Linux 源代码中的目录。 例如、如果您已在主目录中安装了 SDK、则完整路径为:
    μ C/ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.02.00.05/board-support/linux-4.4.32.32+gitAUTOINC+adde2ca9f8-gadde2ca9f8/Documentation/devicindings/betree/reguler/~ regulator.txt

    以下是从自由电子到文件的链接:
    lxr.free-electrons.com/.../regulator.txt

    此致、
    Yordan