This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:FFmpeg 交叉编译

Guru**** 2614285 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581696/linux-am5728-ffmpeg-cross-compilation

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、

我们能否为 AM5728交叉编译 ffmpeg 库?


如果是、则该步骤是什么?

此致、

前置稳压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有尝试为 am57x 交叉编译它、因为我知道没有包含这些步骤的 wiki。
    您可以将此 e2e 线程作为参考:
    e2e.ti.com/.../440236

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请按照本指南进行尝试:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK
    如果您使用的是与3.02不同的 PSDK 版本、请查看指南末尾。 您可以在此处找到指向旧版本的链接。
    尝试使用命令:
    MACHINE=am57xx-EVM bitbake ffmpeg

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔