This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:KeyStone 2中的路由 SA

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578910/66ak2e05-routing-sa-in-keystone-2

器件型号:66AK2E05

你好!!

我使用 PA_EMAC 示例作为基础并使用 SA 的 IPsec ESP 协议。

现在、我已经查看了 SA_BasicExample 中的示例代码、根据我的理解、我按照  幻灯片9-12路由了数据包

我的问题是,我不知道我的数据包将在哪里... 那么、我可以通过任何方式固定我的数据包一旦推送到 SA que、会发生什么情况

我头脑中的路由如下所示

SA Q -> SA -> Egress Q (在我的案例中为910)-> GbE 交换机

基本上、我想跟踪数据包并检查数据包丢失的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    同时、请共享 SDK 版本。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDK 4.0.2 K2e
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后的答案很简单... 使用 Que (896+7)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您更新该主题。

    此致、
    Yordan