This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:视频解码器摄像机从 VIP 采集

Guru**** 2615655 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579558/tda2exevm-video-decoder-camera-capture-from-vip

器件型号:TDA2EXEVM
主题中讨论的其他器件:TVP5158

大家好、

我们将 tda2ex EVM 与 VISION SDK 2.12结合使用。

我们正在运行 Linux (A15)+ BIOS (IPU)。

1.我们希望捕捉视频解码器到 VIP 端口的模拟(隔行)视频输出。

这是我的用例

UseCase:chains_vipSingleCam_SgxDisplay

捕获-> VPE_DEI -> Display_M4 (IPU1_0)

//图形覆盖显示
GrpxSrc -> Display_GRPX

VISION SDK 数据表中

如何在 Linux + BIOS 模式下捕获视频解码器交叉视频?

3.在 Linux 用例中/hlos/examples/adas/src/usecases

需要使用什么是 SgxFrmcpy (A15)?

此致、

Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    我已将您的问题转交给 Linux 视频专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当前 Vision SDK 不支持模拟视频捕获。 实现这一目标的唯一方法是在 Linux 中执行 DEI。 Linux 驱动程序支持 dei 使用 Linux VPE 驱动程序。 您可以从 Linux 执行捕获、执行 DEI、然后将这些缓冲区共享到 Vision SDK 、请确保这些缓冲区是从刻蚀区域分配的、并映射到 IPU 存储器空间。 此致 、Nikhil D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当前 Vision SDK 不支持模拟视频捕获。

    在仅 BIOS 模式下、如 Shiju Sivasankaran 在另一个线程中所述、TVP5158 (模拟视频)捕获已在 VISION SDK 2.12中完成和验证。


    如您所知、TVP5158输出隔行带、因此它们将使用 DEI 转换逐行。

    我们希望在 Linux (用例)+ BIOS (IPU2 (BIOS)端的 VIP VPE DSS)模式上实现类似的功能。

    此致、

    Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您用核心信息详细说明您的用例(如上所述)。

    这像捕获(IPU)-> VPE-DEI (A15)-> SgxFrmCpy (A15)->显示(M4)

    可以进行上述操作。 您必须在 A15上编写 VPE 链接(该链接使用用于 DEI 的 V4L2 VPE 驱动程序)

    此致、
    Nikhil D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我的用例流程。

    已在 Blow 链接中讨论 了模拟视频捕捉(TVP5158)。

    https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1021/t/574920。

    我们正在运行 Linux (A15)+ BIOS (IPU)。 我们希望将 TVP5158作为捕获(IPU)-> VPE_DEI (IPU)->拨号(M4)进行捕获。

    此致、

    Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    VSDK Linux 中的 A15 Linux 不支持此 TVP5158视频解码器、
    为什么无法在 IPU (BIOS)上运行捕捉?
    请参考 vsdk 2.12中的 usecase \vision_sdk\examples\tda2xx\src\usecases\vpe_vpone_Rvc_cam_view_crc、该文件最接近您的要求。

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiju、

    我们在 A15上运行 Linux、我们将配置来自 A15的解码器。 从 IPU (BIOS)捕获、显示。

    因此、我们需要支持 DEI 的 Linux (A15)+ BIOS (IPU)用例

    此致、
    Raj M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raj
    然后您必须在 Linux 上移植这些 TVP 驱动程序、TI 没有计划在 A15 Linux 上执行此操作。
    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiju、

    然后您必须在 Linux 上移植这些 TVP 驱动程序、TI 没有计划在 A15 Linux 上执行此操作。 

    我们将在 Linux 上移植 TVP 驱动程序。

    我们需要支持 DEI 的 Linux (A15)+ BIOS (IPU)用例?

    此致、

    Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请继续添加用例、所有必要链接均为全天候支持。

    请参阅 VisionSDK_Overview_UsecaseGen.pdf 和 VisionSDK_Overview_UsecaseGen.pdf 以自动生成 Usecase 代码

    此致、Shiju