This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:IPNC RDK 问题

Guru**** 2616615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580191/tms320dm368-ipnc-rdk-problem

器件型号:TMS320DM368

您好!

          如 IPNC RDK 中所述、所有线程都是一次性创建的、运行时命令行中给出的参数将相应地工作。  

 我想制作自己的应用程序,它将使用 AV 服务器的所有功能。 我可以启用或禁用任何线程吗? 或者、在启用或禁用线程后可能存在缓冲区问题。

我们能否通过启用或禁用标志来直接实现这一点???

谢谢、
Amit Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您能否清楚地指定您谈论的是哪些线程?

    是启用还是禁用特定链路?

    此致、

    Anuj

    Pathpartner Technology Pvt Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuj:

    我想清除这个东西。 因为 IPNC RDK 应用程序由命令行参数运行。 在运行时、我们给出了我们想要使用的所有算法。

    如果我想随时启用或禁用任何功能、如去隔行、捕获、显示、编码、文件保存? 缓冲器是否有问题、或者它是否可以正常工作?

    谢谢、
    Amit Soni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您能告诉我您使用的是哪个版本的 IPNC RDK 吗?

    此致、

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuj:

    我正在使用 IPNC RDK v5.1.0。

    此致、
    Amit Soni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    我尚未在 IPNC RDK v5.1.0上工作。 因此、我将询问在 IPNC v5.1.0上工作的团队成员、并告诉您。

    此致、
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

    我将等待您的回复。

    此致、

    Amit Soni