工具/软件:Starterware
您好!
我尝试在以下方向运行示例项目:
\pdk_C6748_2_0_0_0\C6748_StarterWare_1_20_03\build\C674x\CGT_CCS\C6748\evmC6748\n 和
1)
我将 blkNum、PageNum 和 numberOfPages 修改如下:
blkNum = 1;
PageNum = 0;
numOfPages = 1;
在 NANDBadBlockCheck()之后,始终得到 NAND_BLOCK_BAD 的错误 。 然后、我必须将块编号更改为>=10才能使其通过。 原因是什么?
2)
NANDBlockEras()的状态为 NAND_STATUS_PASSED, NANDPageWrite()为(1- NAND_STATUS_PASSED)。 但是 ,在运行 NANDPageRad()之后,始终获取 NAND_STATUS_READ_ECC_UNRE纠正 的错误。 无法在 rxData 中正确读取数据(预期会读回字符串"STARTERWARE")。
感谢您的帮助。 谢谢。