This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA755:当前的 PROCESSOR-SDK-LINUX-AUTOMOTIVE-DRA7X 是否支持 McASP 从站?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581256/linux-dra755-does-the-current-processor-sdk-linux-automotive-dra7x-support-mcasp-slave

器件型号:DRA755

工具/软件:Linux

客户正在尝试在其基于 K3.14的系统中创建 I2S 从站。 他们想知道我们当前基于 K4.4的处理器 SDK 是否具有此功能(然后他们会尝试一个端口)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我已将问题转交 McASP 专家作评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、McASP 驱动程序在内核3.14和4.4中支持从模式。  有关 如何配置音频接口的更多详细信息、请参阅此音频应用手册的第5.2节。

    -misa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Misa、
    感谢您的快速响应。 我将与客户核实这一点。
    John