This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:AM572x RSE 连接超时

Guru**** 2615945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581044/ccs-am572x-rse-connection-timeout

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我目前正在使用 AM57x EVM。  我将参加"Processor SDK Linux 培训:实际操作"
Linux SDK"。 我按照教程中的说明将 RSE 配置为目标。 当我尝试连接时、我会得到  
"Failed to connect sshd on "EVM_IP:22":ProxySOCKS5:com.JCraft.jsch.JSchException:timeout:socket is not establish"错误。
但是、我可以通过终端使用命令"ssh -l root EVM_IP"成功地将 ssh 连接到电路板。
我在 Ubuntu 16.04上使用 ccs6.2.0。

此致、

Napy温泉