Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
器件型号:EVMK2H
工具/软件:TI-RTOS
您好!
过去、我们在 Keystone 2 DMA 数据 上使用 Hyplnk 传输到 FPGA_1。 该地址从 Keystone 2上的 L2/DDR3转换 为 FPGA_1 DDR4。 KeyStone 2使用256MB 窗口来确认 FPGA_1上已到达的数据。 没有任何问题。
现在、对于相同的 Keystone 2、 我们希望使用 FPGA_2从 Keystone2到 Hyplnk 读取数据。 我们执行了 与之前相同的初始化、我们从 Keystone 2的 FPGA_2变为 L2、我们得到的是所有"0"、而不是任何数据。 我们的问题是:
1、 当为接收初始化 Hyplnk 时、 与为发送初始化 Hyplnk 是否存在配置差异?
2、 如果我们在 Keystone2的.cfg 文件中将 Hyplnk setcmap 设置为 DDR3 (0xe000_0000)、当 FPGA_2出现时、他是否应该转到0xe000_0000而不是 L2?
3、 由于我们将 Hyplnk 配置为接收、 因此当 FPGA_2查看 数据时、Hyplnk 是否必须执行某些操作?
此致
Yoyo