This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:系统停止运行、有两个任务

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581564/rtos-system-stop-running-with-two-tasks

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用 BLE project_zero 示例并进行相同的更改。 我正在尝试使用一个任务(scTask)来实现传感器控制器代码、该任务在传感器控制器生成警报时起作用、该任务(scTask)应挂起一个信标并阻止唤醒第二个任务、该任务可针对初始化 GAP、广播、ICALL 和 GATT 器件进行响应。 这将连接到其他器件、从传感器发送数据、并在断开连接时将信号量发布到初始任务。 问题是、当我创建一个任务时、一切都认为可以、当创建我的两个程序时、都被卡住了。 我可能遗漏了一些东西!

我将附加这些文件。

e2e.ti.com/.../1104.project_5F00_zero.c

e2e.ti.com/.../40283.main.c

此致、

Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    问题是您在两个任务之间使用相同的 Task_Structt 和堆栈。 您不能这样做、您需要为您创建的每个任务声明一个 Task_Structt 和堆栈。

    希望这有所帮助、
    Gerardo