This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:如何使用端口号访问 HTTPS 站点

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581438/rtos-how-to-access-https-site-with-port-number

工具/软件:TI-RTOS

我将 TI RTOS v 2.16.01.14与 Tiva 129xl 电路板配合使用。  

我可以使用  以下格式访问安全网站"">https://www.amazon.com"

amazon.com:443  

如果我想访问"www.amazon.com:9443/.../test"、该怎么办

如何添加端口号以访问受保护的网站?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fehan、

    [引用用户="Fehan Malik"]

    如果我想访问"www.amazon.com:9443/.../test"、该怎么办

    [/报价]

    此 URL 是否有效?

    HTTPS 的默认端口为443。 有时 HTTP 端口80也用于 HTTPS。 如果端口号9443是 HTTPS 服务器支持的有效端口,则可以将应用程序中的主机名设置为:

    amazon.com:9443

    谢谢、
    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个网站受到保护、我需要访问它的9443端口。

    因此、如果我将 HOSTNAME 设置为 amazon.com:9443、则 HTTP 客户端将在端口9443上建立安全连接。

    理解是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果在设置 TLS 参数的情况下创建 HTTPCli 连接。

    谢谢、
    Gerardo