This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:从 DSP/BIOS 迁移到 SYS/BIOS

Guru**** 2615245 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581313/rtos-migration-from-dsp-bios-to-sys-bios

主题中讨论的其他器件:TMS320F2812

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在评估是否值得为 项目将 DSP/BIOS 5.41.xx.xx 升级到 SYS/BIOS 6.50.0.10。 与 DSP/BIOS 相比、最新的 SYS/BIOS 是否具有显著优势?  是否有 指南或应用手册讨论此类迁移的优缺点? CCS 的版本会影响这一点吗? 我正在尝试使用最新的 CCS7。

这是一个接近设计周期结束( 离发布不足10个月)的现有项目。

谢谢、
Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    您现在使用的是什么硬件和 CCS 版本?  我没有找到任何讨论从 DSP/BIOS 迁移到 SYS/BIOS 的优缺点和原因的应用手册。  有一个迁移指南:

    此外、还总结了差异:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Differences_Between_DSP/BIOS_and_SYS/BIOS

    此致、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Janet。

    我们使用的 DSP 是 TMS320F2812。 我们正在使用 CCS5、但希望将其升级到 CCS7。

    谢谢、
    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gavin、
    那么、使用 CCS7应该不会出现问题。
    此致、
    Janet