器件型号:66AK2E02
您好!
我正在 使用 SDK 版本3.01.01.04来开发 k2e 器件的 PA2。 当我尝试使用 Pa_delHandle 和 Pa_addIp 向 PA lut11表添加和删除 ESP 入口时。 Pa_addIp 和 Pa_delHandle 均不返回错误代码。
我每20秒重新密钥 IPsec 在重新键入时、由于 更改 SPI、我向 lut11添加了新的 ESP 条目、然后删除旧的条目。 256次重新键入(即256次添加和删除)后,不能将具有新 SPI 的 IPsec 数据包重定向到分配的队列或路由。 但是、当我收到具有旧 SPI 和 IP 地址的数据包(用于测试以确定我们是否可以删除旧 SPI)时 、它们已定向到相关路由或队列、因此这意味着我们无法删除具有旧 SPI 和 IP 地址的旧条目。 但是、删除 PA 条目后、PA LLD 不会返回任何错误代码。
如何确保使用 PA LLD 删除或不删除 PA 条目?
请帮我解决这个问题。
谢谢