This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:Linux-AM3358

Guru**** 2615255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581456/linux-am3358-linux-am3358

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

你(们)好  

  我在 我们的定制设计板中使用4.9.14内核在低功耗模式下挂起到磁盘。  

  我在 mmcblk 器件中创建了交换空间。

 mkswap /dev/mmcblk0p3

2. swapon /dev/mmcblk0p3

 运行此"回显磁盘>/sys/power/state."后  映像是在交换空间中写入的。 并被关断

[1540.241570] PM:正在同步文件系统... [1540.318406]完成。
[1540.320369]冻结用户空间进程... (已用0.001秒)。
[1540.328872] PM:预分配图像内存... 已完成(分配的13602页)
[1540.477565] PM:在0.14秒内分配54408 KB (388.62 MB/s)
[1540.483998]冻结剩余可自由执行的任务... (已用0.001秒)。
[1540.493503]暂停控制台(使用 NO_console_suspend 进行调试)
[1540.509707] PM:9.866毫秒后设备冻结完成
[1540.511761] PM:2.019毫秒后器件延迟冻结完成
[1540.514218] PM:2.423毫秒后器件停止运行
[1540.514232] PM:创建休眠映像:
[1540.514232] PM:需要复制13500页
[1540.514232] PM:已创建休眠映像(复制13500页)
[1540.534281] PM:19.953毫秒后完成器件的不要求解冻
[1540.536146] PM:设备的早期解冻在1.606ms 后完成
[1540.537109] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
[1540.540988] libphy:找不到 Phy 4a101000.mdio:00
[1540.54101010101] net eth0:在从器件0、ERR -19上找不到 PHY "4a101000.MDIO:00"
[1540.548846]暂停1.442秒
[1540.662276] PM:在126.098ms 之后完成器件解冻
[1540.829831] PM:使用1个线程进行压缩。
[1540.829831] PM:压缩和保存图像数据(13514页)...
[1540.840972] PM:图像保存进度:0%
[1541.065182] PM:图像保存进度:10%
[1541.252350] PM:图像保存进度:20%
[1541.433710] PM:图像保存进度:30%
[1541.573239] PM:图像保存进度:40%
[1541.720050] PM:图像保存进度:50%
[1541.854153] PM:图像保存进度:60%
[1542.029090] PM:图像保存进度:70%
[1542.171309] PM:图像保存进度:80%
[1542.320160] PM:图像保存进度:90%
[1542.447898] PM:图像保存进度:100%
[1544.627634] PM:已完成图像保存。
[1544.631087] PM:在3.78秒内写入54056 KB (14.30 MB/s)
[1544.640465] PM:S[1544.647864]|

4.插入电源后,它将从 mmcblk0p3恢复,如下所示。   我无法在休眠模式下获得提示。 请帮助解决此问题

 remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小217148

[5.632530] of _CFS_init:确定
[5.637320] remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
[5.643059] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192
[6.953127]冻结用户空间进程... (已过0.000秒)完成。
[6.989185] PM:使用1个线程进行解压缩。
[6.989185] PM:正在加载和解压缩图像数据(13514页)...
[8.134353] PM:图像加载进度:0%
[8.585907] PM:图像加载进度:10%
[8.844112] PM:图像加载进度:20%
[9.130363] PM:图像加载进度:30%
[9.356363] PM:图像加载进度:40%
[9.586023] PM:图像加载进度:50%
[9.806496] PM:图像加载进度:60%
[10.077251] PM:图像加载进度:70%
[10.301240] PM:图像加载进度:80%
[10.533960] PM:图像加载进度:90%
[10.751632] PM:图像加载进度:100%
[10.756520] PM:图像加载完成。
[10.760063] PM:在3.75秒内读取54056 KB (14.41 MB/s)
[10.782742]暂停控制台(使用 NO_console_suspend 进行调试)

此致

Rajalakshmi A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajalakshmi、

    我正在编辑我的上一个帖子。

    请在内核命令行中添加 no_console_suspend、以查看为什么没有收到登录提示。

    此致、
    Kemal