This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VISION_SDK 流程

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578959/vision_sdk-flow

各位专家:

我已经开始了解 Vision SDK 的流程。

哪些 API 调用可用于获取编码流??

如何才能从用例中流出?

您能向我解释一下流程吗?

此致、

Rajesh Kannan.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    请查看编码/解码用例、您可以找到大多数问题的答案。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    除了 Brijesh 建议的内容外、您还可以查看:
    \vision_sdk\docs\VisionSDK_ApiGuide.chm
    了解有关 API 的详细信息。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh/Yordan、

    感谢您的回复。

    我开始查看这个用例。

    我希望编码流在哪里写入、以及如何使用 API 调用返回所有通道的相同数据。

    我将查看此 VisionSDK_ApiGuide.CHM 指南。 我将很快通知您。

    感谢您的回复。

    此致、
    Rajesh Kannan.S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    各位专家:

    描述的每个链接都有哪些可用的所有 API ...

    App_stream 视频写入将在何处发生??

    很好的引导我理解!!!

    此致、
    Rajesh Kannan.S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    平台- TDA2EX
    SDK - Vision SDK_02_12

    我有什么信息????

    此致、
    Rajesh Kannan.S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    我将向 VisionSDK 专家提出您的问题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有关所有链接 API 的详细信息、请参阅\vision_sdk\docs\VisionSDK_ApiGuide.chm 下的 API 指南。

    您还可以参考\vision_sdk\include\link_API 文件夹中每个链接的公共头文件

    此致、Shiju