This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EXEVM:32位 Linux 系统上的 VISION_SDK_02_12?

Guru**** 2617025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581397/linux-tda2exevm-vision_sdk_02_12-on-32-bit-linux-system

器件型号:TDA2EXEVM

工具/软件:Linux

大家好、

我必须在32位 Linux 系统上设置 VISION SDK。 我遇到交叉编译器错误。

source/ti_componives/os_tools/linux/linaro/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc:ELF:未找到

存在的位置。 我能够在64位系统上进行设置和构建、但在32位系统中执行相同的操作时失败了。

我遵循 VISION SDK Linux 用户指南并成功安装了所有推荐的软件包

SED dos2unix dtrx 单面完整 Git 芯螺钉。

有人能告诉我32位系统还缺少什么吗? 它是64位的编译器吗? 32位的交叉编译器怎么样?

 

此致、

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    这里的编译器用于64位机器、这就是它不起作用的原因。
    由于 Linux SDK 在相当长一段时间内不支持32位主机 PC、因此 Linaro 工具链仅适用于64位机器。

    您可以查看 Processor SDK Linux v3.01的发行说明:
    processors.wiki.ti.com/index.php
    (VisionSDK 02.12中的 Linux 部件基于处理器 SDK Linux 3.01版)

    此致、
    Yordan