This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5718:特定(定时器 ID >5)定时器从 C66内核初始化

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581225/rtos-am5718-specific-timer-id-5-timer-initialization-from-c66-core

器件型号:AM5718
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

香榭丽舍

我需要在 AM57x 器件上使用一个计时器、以便由 C66上的 SYSBIOS 初始化、然后从 SoC (A15/IPU)中的其他内核读取。 这用于内核之间的任务同步。 似乎定时器14/15可用、因此我尝试以以下方式静态创建定时器实例。

VAR 计时器= xdc.useModule('ti.sysbios.timers.dmtimer.Timer');

var timer0Params =新 Timer.Params();
timer0Params.instance.name ="timer0";
timer0Params.period = 1000000;
program.global.timer0 = Timer.create (-1、"&MyTimerIsr"、timer0Params);
Timer.anyMask = 48;

与任一掩码设置一致、Timer.create 接受的唯一 ID 为4、5和-1 (这反过来将选择4或5)。  

似乎已从 RTSC 挑选的 CPU 目录名称初始化 anyMask 字段。 AM57x 系列具有16个 GP 计时器、根据 SYSBIOS 文档、所有计时器均可通过 SYSBIOS 配置获得(它们都列在计时器映射表中)。 然而、工具链选择 anyMask=0x30、并且不允许将其设置为任何大于0x30的值。

我的理解是、GPTimer 4和5专用于 AM57x 系列中的 C66内核、而其他内核和操作系统实例可使用其他计时器。  

问题:

1.工具链当前选择的任何掩码是否为预防措施,旨在防止客户错误地选择可能已在使用的定时器

2.规避此限制并使 SYSBIOS 初始化已知可用的 GPTimer 的正确方法是什么-例如 Timer15。

谢谢、

Michael