This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:SDK 中支持 AM335x USB 电力输送2.0

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581258/linux-am335x-usb-power-delivery-2-0-support-in-the-sdk

工具/软件:Linux

您好!

据我了解、USB 电力输送2.0应与 USB 2.0或 USB 3.0中的 USB 数据传输配合使用。 此外、根据规格的硬件还基于使用 VBUS 线路的单线通信。 那么、在 Linux TI SDK 中是否支持此 USB PD 2.0协议? 由于 USB2.0无需额外硬件即可支持此 USB PD 2.0规范,因此可以添加现有的 USB 驱动程序或作为单独的实施。 想知道我们是否可以通过 AM335x 板中的 USB 2.0 STD 连接扩展电流消耗范围。 我们现在有500mA、但如果可能、需要1500mA。 Battery Spec1.2将需要更改硬件、因此正在探索 PD2.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    AM335x 处理器支持 USB 2.0、但不支持 USB 3.0。 AM335x 处理器具有多达两个带有集成 PHY 的 USB 2.0高速 OTG 端口、可提供500mA 的电流。 如果您需要 USB 电力输送、则需要使用其他硬件(例如列出的硬件之一):
    www.ti.com/.../usb-type-c-and-power-delivery-products.page

    BR
    Tsvetolin Shulev