This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB1310A:需要 Linux 支持

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1310A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580995/linux-tusb1310a-need-linux-support

器件型号:TUSB1310A

工具/软件:Linux

您好,

我们想知道适用于 Linux 的 TUSB1310A 支持。 请帮助我们了解详情。

这是 FPAG 平台中的 USB 3.0和 aslo 管道接口。

请提供您对此问题的建议。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arunbalaji:

    TUSB1310A 无需特定驱动器、因为它仅是一个 PHY、仅涉及物理层。 为了枚举(或枚举器件)、TUSB1310A 必须与 Linux 上的 USB 链路控制器和 USB 驱动程序配合使用。

    BR
    Tsvetolin Shulev