我正在寻找 Keystone II 串行器/解串器 TX 的典型共模电压和串行器/解串器 RX 生成的直流偏置?
我正在研究将 Keystone II 上的串行器/解串器连接到没有交流耦合的 FPGA 的可行性。 我知道电容器是必需的、但在这个特定的应用中是不可能的。 这似乎唯一可行的方法是、Keystone II 的 TX 共模电压非常接近所连接 FPGA 的直流偏置、反之亦然。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在寻找 Keystone II 串行器/解串器 TX 的典型共模电压和串行器/解串器 RX 生成的直流偏置?
我正在研究将 Keystone II 上的串行器/解串器连接到没有交流耦合的 FPGA 的可行性。 我知道电容器是必需的、但在这个特定的应用中是不可能的。 这似乎唯一可行的方法是、Keystone II 的 TX 共模电压非常接近所连接 FPGA 的直流偏置、反之亦然。
您好!
[引用]我正在寻找 Keystone II 串行器/解串器 TX 的典型共模电压和串行器/解串器 RX 生成的直流偏置? [/报价]
SPRUHO3A 行业标准兼容性部分1.2中相应的 IP 规范中提到了这些特性:
"•串行 RapidIO:与串行 RapidIO 规范版本2.1电气兼容
•天线接口:支持 OBSAI 和 Cipri 接口
–OBSAI 接口在电气上符合 OBSAI RP3规范版本4.1;RP1规范版本2.1
–CPRI 接口在电气上符合 CPRI 4.1版规范的低电压型号(由 XAUI 802.3ae 第47条指导)。 具有天线接口链路(AIL)外设的器件也可能在电气上符合 CPRI 5.0版规范。 请参阅
器件专用数据表以了解更多信息。
•SGMII:这与 SGMII 修订版本1.8电气兼容、并进行了以下澄清
–它不执行单独的时钟信号
–电气兼容性不能保证与器件的互操作性。
•JESD204B:在电气上符合 JEDEC 标准 JESD204A 和 JESD204B。
•外设组件快速互连:这与版本2.1电气兼容。
•10千兆位以太网(10GbE):支持以下电气接口:
–支持10 Gb 的 XFI SFF INF/8077i 规范(无 SFP/SFP+)
–支持10/100/1000Mb 的串行 GMII (SGMII)规范
–支持10Gb 10GBase-KR 规范
•超链接:这是一个德州仪器(TI)接口、可在两个 KeyStone II 器件之间提供高速、低延迟和低引脚数通信接口。 更多详细信息、请参阅德州仪器相关文档中的超链接用户指南。"
输出高共模电压 VOSH 1.125 1.375V 桥接100Ω Ω 负载
输出低共模电压 VOSL 1.125 1.375V 桥接100Ω Ω 负载
共模输入范围
(以接收器接地为基准) VIS 0.050 2.350V 受 Vi 限制
希望这对您有所帮助。
此致、
Yordan