This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EVMK2H:GPIO 库错误

Guru**** 2617025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581275/rtos-evmk2h-gpio-libraries-error

器件型号:EVMK2H

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我在项目中包含 GPIO 中断示例。  我修改.cfg 文件。 但构建尚未完成。 下面随附了错误消息

"未解析的符号 GPIO_V0_config、首先在 C:\ti\pdk_k2hk _4_0_4\packages/ti\drv\gpio\lib\K2h\c66\release\ti.drv.gpio.profiling.ae66中引用 5G_HUD_PCIe C/C++问题"

我在项目属性->生成-> C6000链接器->文件搜索中包含了 ti.drv.gpio.prifilinig.ae66和 ti.drv.gpio.ae66的静态指针作为输入(--library、-l)

我还包含了哪些内容?

请检查我的属性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是错误消息

    我无法归档的是 GPIO_V0_CONFIG。 我需要你的帮助。

    此致。

    Shin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我解决了

    GPIO_V0_CONFIG 包含在我的代码中。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您更新该主题。

    此致、
    Yordan