This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:NO_SLEEP 模式下的 LCDC 时钟域唤醒转换

Guru**** 2617035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580726/am3354-lcdc-clock-domain-wakeup-transition-in-no_sleep-mode

器件型号:AM3354

您好!

我对 AM335x CM_PER_LCDC_CLKSTCTRL 寄存器有疑问。

我想将 CM_PER_LCDC_CLKSTCTRL 寄存器的位[1:0]设置为"0 (NO_SLEEP)"。
在 TRM 页.1264表8-85中、no_sleep 有以下说明:
(小部分
不过、可能会发生唤醒转换。
(小部分

问题1.在 NO_SLEEP 模式下发生唤醒转换时会发生什么情况?
问题2.发生此唤醒转换时是否需要执行任何进程?
问题3.当设置为 NO_SLEEP 模式时、为什么会发生唤醒转换?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 G.f:

    这些问题的目的是什么? 如果您的客户正在编写自己的驱动程序、则此类支持超出了本论坛的范围。 TI 提供适用于 AM335x 的处理器 SDK 以及 Starterware 和工业 SDK、所有这些均为开源产品、均由 TI 免费提供。 编写自己软件的人应使用这些来源作为参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉提出这样的问题。
    他们只想知道 TRM 中所写描述的详细信息。
    因为我们无法从描述中了解我们应该做什么("但发生唤醒转换")

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着无论此设置如何、唤醒转换都会发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢你的答复。
    我很喜欢。

    此致、
    G.F.