This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:如何在 Arago 文件系统中减小 glibc 的大小?

Guru**** 2618185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581375/linux-am3352-how-to-reduce-the-size-of-glibc-in-arago-filesystem

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

尊敬的香榭丽舍

是否有任何方法可以减小文件系统中的 glibc 大小?

我的客户希望减小文件系统的大小、并且他们当前的大小为20MB。

但是、他们发现 glibc 的大小及其相关库太大、其中有18MB 被占用。

是否有任何方法可以减少 glibc 或使用其他 glibc 版本?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SI、

    对库进行分条处理应该会实现这一目的。 默认情况下、glibc 及其相关库不会被去除。 客户可以使用符号去除命令来去除符号,从而充分减小大小。 但是、如果他们需要更小的 libc、他们可以根据大小对其进行优化、并删除在平台上不需要的功能、如 链接中所述。

    此致、
    Kemal