This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM57xx:ALG:skcipher:块测试2在 CBC-AES-OMAP 的第0页加密失败

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578454/linux-am57xx-alg-skcipher-chunk-test-2-failed-on-encryption-at-page-0-for-cbc-aes-omap

主题中讨论的其他器件:AM5718AM5728

工具/软件:Linux

您好,

我)AM5718 (__LW_AT__SDK3.1.0.6 μ s 来测试系统启动时间。

当系统引导大约100次,时、会打印一些错误消息周期性、并且系统不可用。

[19.802780] ALG:skcipher:TUNK test 2 failed on encryption at page 0 for CBC-AES-OMAP
[19.802785] 00000000:E0 1f 91 F8 82 96 2D 65 A3 aa 13 cc 50 ff 7b 02
[19.802788] 00000010:EA 65 8a 19 b0 66 c1 3f ce f1 97 75 c1 fd B5 af
[19.802790] 00000020:52 65 F7 ff bc d8 2D 9f 2f b9 26 9b 6F 10 B7 B8
[19.802792] 00000030:26 A1 02 46 A2 AD C6 c0 11 15 ff 6d 1e 82 04 A6
[19.802794] 00000040:B1 74 D1 08 13 FD 90 7c F5 ed D3 db 5a 0A 0c 2f
[19.802795] 00000050:0A 70 F1 88 07 CF 21 26 40 8A F5 53 F7 24 4F
[19.802797] 00000060:83 38 43 5F 08 99 EB E3 dc 02 64 67 50 6e 15 C3
[19.802799] 00000070:01 1a a0 81 13 65 A6 73 71 A6 3b 91 83 77 be fa.
[19.802800] 00000080:dB 71 73 A6 C1 ae 43 C3 36 ce d6 EB F9 30 1c 4F
[19.802802] 00000090:80 38 5e 9c 6e AB 98 2f 53 af CF C8 9a B8 86 43
[19.802804] 000000a0:3E 86 E7 A1 F4 2f 30 40 03 A8 6c 50 42 9f 77 59
[19.802805] 000000b0:89 a0 C5 EC 9a B8 dd 99 16 24 02 07 48 ae f2 31
[19.802807] 000000c0:340e C3 85 Fe 1c 95 99 87 98 8b E7 C6 C5 70
[19.802809] 000000d0:73 81 07 7c 56 2f D8 1b B7 b9 2b AB E3 01 87 0f
[19.802810] 000000e0:d8 bb c0 0d ac 2c 2f 98 3c 0b A2 99 4a 8c F7 04
[19.802812] 000000f0:E0 e0 CF D1 81 5b f5 F5 24 04 FD B8 df 13 D8 CD
[19.802814]00000100:F1 E3 3D 98 50 02 77 9e bc 22 AB fa C2 43 1f 66
[19.802815] 00000110:20 02 23 da df a0 89 F6 D8 f3 45 24 53 6F 16 77
[19.802817]00000120:02 3e 7b 36 5F a0 3b 78 63 A2 BD B5 A4 ca 1e D3

您能告诉我原因是什么吗?  以及如何解决它。

此致

Qing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qing、

    请参阅:
    e2e.ti.com/.../542020

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tsvetolin Shulev:

    非常感谢!
    我已看到此链接、并了解 Linux Core Crypto 用户指南。
    但我想知道这个问题对于 OMAP-AES 驱动程序是否是错误。

    如果我删除了 cryptodev 模块,则使用 open-ssL(SW encryption)将添加 CPU 负载。

    因此、重新要求进行硬件加密。
    如果我想解决问题,我应该怎么做?


    另一个问题是:
    对于系统引导、CPU 和外设为冷复位、如果系统引导首次成功、理论上、它将在100次时成功。
    但问题发生在100次,,你能告诉我为什么?

    非常感谢!



    此致
    Qing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户已测试了 am5728 EVM。

    它们断电/通电大约520次。 此错误发生2次。

    附加的是日志文件。 从 Y:\ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.02.00.05\board-support\linux-4.4.4.32.+gitAUTOINC+adde2ca9f8-gadde2ca9f8\crypto\testmgr.c 打印的错误消息  

    am57xx 在启动时是否使用了加密模块?

    请帮助识别和修复此错误。 谢谢!

    BR、
    丹尼

    e2e.ti.com/.../3286.log.TXT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丹尼

    当 am57xx 启动 TI-Processor-SDK 时、加密模块是默认使用的。
    我怀疑有内存损坏、希望查看问题仅出现在一个主板上的天气、还是可以在多个主板上重现?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsvetolin:

    TI am572x GP EVM 和客户电路板上都发生了此问题。

    BR、
    丹尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我刚刚在 TI AM5728 GP EVM 上复制它。

    软件为"ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.02.00.05" 、无需任何修改。

    我在/etc/init.d/matrix-gui-2.0中添加了"reboot"命令

    这可以使电路板自动重启。

    多次重新启动后、它会显示与附件类似的消息。

    您可以在您的一侧生成它、请帮助修复此错误。

    谢谢!

    BR、

    丹尼

    e2e.ti.com/.../6232.log2.txt