This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:EtherCAT PHY 地址

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK110, AM3357, TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580268/am3357-ethercat-phy-address

器件型号:AM3357
主题中讨论的其他器件: TLK110TLK105

您好!

我将使用 AM3357和两个 DP83848开发 EtherCAT 应用。 我能否自由选择 PHY 地址范围从1到31? 例如1和17。 在 ICE2中、两个 TLK110的 PHY 地址看起来像1和3。 参阅 Beckhoff 的 PHY 选择指南、ET1100和1200具有"PHY 地址偏移量"项、我想知道它是否适用于 AM3357。

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EtherCAT 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazu、来自您之前提到的 Beckhoff "PHY 选择指南"、我找到了以下内容:

    "PHY 地址应等效于逻辑端口号(0-3)。 一些 ESC 还支持固定偏移(例如偏移16、PHY 地址为逻辑端口号加16:16-19)、甚至支持任意偏移。 如果无法使用这些可能性、则应将 PHY 地址配置为逻辑端口号加1 (1-4)、 虽然在这种情况下无法使用某些功能(例如增强型链路检测)、但除了可选的可配置 PHY 地址偏移之外、PHY 地址在 ESC 内部进行硬编码。"

    然后、您似乎可以使用任意偏移。 但是、保留与 AM335x 在 EtherCAT 从站示例中使用的逻辑端口号可能更好/更容易。 至少有任何理由不这样做。

    顺便说一下、从哪里可以看到 TLK110s PHY 地址1和3?

    谢谢、
    Paula

     μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paula、

    感谢你的答复。

    [引述 USER="Paula Carrillo"]从您上面提到的 Beckhoff "PHY 选择指南"中,我找到了以下内容:

    是的、在使用 Beckhoff ESC 时、这些要求如下所示、但我不确定它们是否也适用于 AM3357。

    "与 Beckhoff ESC 搭配使用的以太网 PHY 的其他要求:"

    [引用 USER="Paula Carrillo"]顺便说一下、您从哪里可以看到 TLK110s PHY 地址1和3?

    我在下面提到了 TLK110数据表、并在 ICE2的原理图中提到了"PHYAD 设置"的两个注释。 在我们的定制板上保留 PHY 地址1和3是否更好?

    PHYAD[4:1]引脚具有弱内部下拉电阻器、PHYAD[0]具有弱内部上拉电阻器、如果未连接外部电阻器、则设置默认 PHYAD。"

    http://www.ti.com/tool/tmdsice3359

    此致、

    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazu、从哪里可以获得 EtherCAT 从站? 工业 SDK 中的软件?还是来自 PRU-ICSS EtherCAT 软件组件?

    无论如何、我是和一位同事一起检查的、他提到  EtherCAT 不需要任何特定的地址、它可以是任何高达32的值。

    我想您可以保留 PHY 地址1和3

    #define AM335X_ICSS1_Port1_PHY_ADDR 1

    #define AM335X_ICSS1_PORT2_PHY_ADDR 3.

    谢谢你

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazu、我还得到 了 TLK100 文档中提供的更多详细信息、可帮助您了解 phy 地址设置。 以下内容也适用于 TLK105和 DP8x。

    3.3 PHY 地址

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paula、

    我知道。 感谢你的善意帮助。

    此致、
    Kazu