This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713:在 Tx 和 Rx 上、McASP 采样率、位速率和每个插槽的数量或插槽 x 位必须相等

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580423/tms320c6713-mcasp-sample-rate-bit-rate-and-number-or-slots-x-bits-per-slot-have-to-be-equal-on-tx-and-rx

器件型号:TMS320C6713

 是否有人可以验证 TMS320C6713 McASP 输入和输出部分上的对于 TX 和 RX、相同的采样率、位速率和每个插槽 x 位的数量必须相等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCASP 上的采样率和比特率对于 Rx 和 Tx 可能不同,这就是为什么 MCASP 用户指南提供了指定的示例:

    RX 和 TX 分区是独立的、因此每个插槽的插槽长度和位也可能因您的用例而异。

    唯一的限制是、如果 MCASP 实例上的一个 RX 串行器配置为特定的比特率和时隙大小、则该实例上的所有接收串行器都需要使用相同的设置。 这适用于需要多个立体声通道输入的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎与文档不符。 您能澄清一下吗?

    当使用同步模式时(TX 和 Rx 使用相同的位时钟和帧同步)。  McASP 手册的以下节选定义了这些限制:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、

    当您想要使用不同的 Rx 和 TX 设置时、您将使用异步= 1模式而不是同步模式。 请查看用户指南中的异步模式说明。

    此致、
    Rahul