This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:将音频数据从 DSP 发送到编解码器(两者都在评估板上)

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578685/ccs-tms320c6748-sending-audio-data-from-the-dsp-to-the-codec-both-on-the-evaluation-board

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3106

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我们是蒙特利尔 Polytechnique 大学的一群学生、他们正在研究一个项目、以便将一个讲话的人定位在一个房间、并专注于这个项目。 我们正在使用 TMS320C6748 DSP 开发套件(LCDK)、并尝试将音频数据从 DSP 发送到 LCDK 上的 TLV320AIC3106低功耗立体声音频编解码器。 实际上,我们不使用编解码器的 ADC,而是使用另一个插入 DSP 的 ADC。

经过多次尝试,我们仍然听不到我们尝试从 DSP 发送到编解码器的音频数据。 您是否有将音频数据从 DSP 发送到编解码器的代码示例 ?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看以下讨论:
    e2e.ti.com/.../472342

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我下载了 MCSDK 01_01_00_02软件包。 我正在尝试使用 音频的线路输入和线路输出来运行 MCASP_AudioExampleProject、但它无法正常工作。 我们是否仍需要对该示例进行修改?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 Starter Ware 的示例也不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供更多信息、而不仅仅是示例无法正常工作、因为它不会为我们提供分析您的故障状况的信息。 请提供以下答案。

    1.您使用 LCDK 进行的硬件设置是什么? EVM 是否以非引导模式连接。 使用 CCS 进行连接时、您使用 GEL 文件初始化 SOC。 是连接到音频输入的线路输入、而输出连接到扬声器或耳机。

    2.您使用的是预构建的二进制文件还是已重建示例。 您使用的是哪个版本的软件和编译器。

    您执行了哪些调试步骤。 您是否将示波器连接到 CLK 并查看位时钟和数据是否可用。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们终于找到了问题。 我们遇到了 DAC 问题。

    此致