This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L137:SDK

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137, TMDSOSKL137, TMS320C6747

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578441/omap-l137-sdk

器件型号:OMAP-L137
主题中讨论的其他器件: TMDSOSKL137TMS320C6747

您好!
最近我收购了 OMAP-L137/TMS320C6747浮点入门套件(TMDSOSKL137)。
在" OMAP-L137入门指南"的 OMAP-L137软件安装过程中、我遇到了下载此套件 SDK 的链接、该链接已失效。
套件附带的 DVD 上似乎有一些 SDK 文件、但其中一些文件缺失、因此我无法完成本教程。

感谢您的帮助!