This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL138B-EP:从 PC 到 OMAP LCDK 的串行数据传输

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580574/omapl138b-ep-serial-data-transfer-from-pc-to-omap-lcdk

器件型号:OMAPL138B-EP

你(们)好

我有 OMAP LCDK 套件。 我想通过 USB 串行将数据从 PC 中的 MATLAB 传输到 LCDK EVM 套件。

是否有用于执行上述操作的教程?

此致,

Sagnik Basu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagnik、

    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sagnik、

    n`t 论坛上不支持 MATLAB、但如果您有在 MATLAB 中生成的二进制文件、则可以将其转换为 C 数组、并将其传递给 SDK 中提供的 UART 驱动程序、以便将其传输到 DSP 或 ARM。

    您可以从此处的 wiki 中根据您的应用要求选择 SDK:
    processors.wiki.ti.com/.../OMAPL138_SW_&_HW_Comparison

    请注意、我们还计划在即将推出的 Processor SDK RTOS 版本(月底)中刷新该器件的软件、以便您可以使用最新的软件。

    此致、
    Rahul