This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:有关 C6678 DSP 通过 EMAC 与 PC 通信的问题

Guru**** 2617705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580475/tms320c6678-issue-about-c6678-dsp-communicate-with-a-pc-via-emac

器件型号:TMS320C6678

您好、先生、

我们使用  K1_STK_v1.1封装中的 GE 项目与 PC 进行 EMAC 通信 ,并 自行实施 UDP 协议。 所有这些都很好。  

现在、我们要过滤出 IP 目标地址 不正确的数据包。 我阅读了所有数据表,发现使用 PA 是可以 实现的,但没有相关的参考程序。

请帮助我们!

非常感谢!

从作业开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此事转发给以太网专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定是否存在"GE project in K1_STK_v1.1 package"、它看起来不是 TI 公共软件。 L3 (IP 级别)分类可在 PA 中完成、我们在适用于 C6678的 Processor SDK RTOS 中提供了示例、请从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 下载。 然后在 C:\ti\pdk_c667x_2_0_4\packages/ti\drv\pa\examples\emacExample、pa_mgmt.c 下、您将看到 Add_IPAddress()。

    此致、Eric