Other Parts Discussed in Thread: AM3358
工具/软件:Linux
大家好:
CPU:am3358
SDK:ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05
文件系统:arago-base-tisdk-image-am335x-evm 或 tisdk-rootfs-image-am335x-evm
当我在电路板上启动时,有时 LCD 会显示错误,下图显示错误。
出现此错误时、调试消息将显示如下。
[2154.711045] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRTC_IRQ (0x00000020):FIFO 欠流
[2154.726686868] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRTC_IRQ (0x00000004):同步丢失
[2154.733636] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRTC_IRQ (0x00000004):同步丢失
[2154.743661] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRTC_IRQ (0x00000004):同步丢失
[2154.750484] tilcdc 4830e000。lcdc:tilcdc_CRTC_IRQ (0x00000004):同步丢失
[2154.759628] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRTC_IRQ (0x00000004):同步丢失
[2154.766446] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRTC_IRQ (0x00000004):同步丢失
[2154.776424] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRTC_IRQ (0x00000004):同步丢失
[2154.783188] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRTC_IRQ (0x00000004):同步丢失
[2154.793215] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRTC_IRQ (0x00000004):同步丢失
[2154.800045] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRTC_IRQ (0x00000004):同步丢失
[2155.029849] tilcdc 4830e000.lcdc:tilcdc_CRTC_IRQ (0x00000004):检测到同步丢失洪水、禁用中断。
如果我使用 SDK 中的文件系统、我启动10次、此错误将出现5次以上。
我认为文件系统中的一些错误是造成这种错误的、如果我删除文件"/etc/systemd/system/getty.target.wants/getty@tty1.service"、
我在运行 qt 项目时启动超过100次、仅出现1次。
为什么?