This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 LTE 库的信息。

Guru**** 2618515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581123/need-information-for-lte-library

尊敬的读者:

我们需要将 LTE 应用移植到嵌入式系统处理器(DSP/ARM 或异构架构)

通过各种讨论、我们了解到 TI 支持 LTE 库并已获得许可。 但是、未找到有关许可的更多详细信息。

请告诉我们有关该库和其他适用于 TI Keystone 架构(Hawking DSP SoC)的开源 ITE 库的更多详细信息。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您似乎需要联系您当地的 FAE 以获取有关此方面的更多信息。

    此致、
    Yordan