This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAPL138B-EP:SD 卡大小

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580992/linux-omapl138b-ep-sd-card-size

器件型号:OMAPL138B-EP

工具/软件:Linux

我可以为 LCDKL138套件使用16GB SD 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只要 SD 卡符合器件 TRM 的第27.1.5节行业标准合规性声明中规定的规范:
    MMC/SD 卡控制器支持以下行业标准(以下例外情况):
    •MMC (多媒体卡)规范 v4.0
    •SD (安全数字)物理层规范 v1.1
    •SDIO (安全数字输入输出)规范 v2.0"

    使用16GB SD 卡时不会出现任何问题。

    此致、
    Yordan