This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4379:PRU-ICSS MDIO 初始化

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581100/linux-am4379-pru-icss-mdio-initialization

器件型号:AM4379

工具/软件:Linux

您好!

我一直在使用 AM4379 TI Sitara IDK 板将 Linux 的 EtherCAT ESC 模块移植到其他一些 RTOS 中。

我尝试初始化 MDIO 模块、方法是启用24M Hz 时钟、然后将值0x4000 00FF 写入 MDIO_CTRL 寄存器。

是否有任何方法通过 MDIO 验证 TX 和 RX 到 PHY。

谢谢、此致、

Aparna

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PRU-ICSS MDIO 由 PRU 固件控制。 您可以通过探测 MDIO 信号来检查它是否与 PHY 通信。