This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200:tirtos 项目中的电源管理

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581136/rtos-cc3200-power-management-in-tirtos-project

器件型号:CC3200

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好
我想在 TIRTOS 项目(RTSC 项目)中实现电源管理-始终连接配置文件(LPDS 模式)。
要将空闲配置文件示例移植到我的代码、我应该执行哪些步骤??
这些是我在文档中找到的唯一行

移植到 TI-RTOS
要在 TI-RTOS 上移植此应用、请参阅在 CC3200上使用构建新应用的步骤 
CC32xx_TI-RTOS 页面上的 TI-RTOS:和注释部分。 cc_idle_task_pm ()是需要连接的函数
空闲任务。

要将 cc_idle_task_pm()挂接到空闲任务,在任务中调用此函数是否足够。如下所示。

void task_1 ()

while (1)

cc_idle_task_pm ();
Task_sleep (500);


(笑声) 和列出了.cfg 文件中空闲运行中用户定义的部分中的任务名称。

但我认为这还不够,因为这 给我带来了错误,说有一些未解析的符号。 我尝试像在空闲配置文件示例中那样链接路径。但它给了我错误。

您能不能建议正确的方法来移植到我的 rtsc- TIROS 项目


非常感谢

AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 AV:
    TI-RTOS 附带的一个用于 CC32xx 的 UART 电源示例。 我将从该示例开始、而不是尝试将 CC3200 SDK 示例移植到 TI-RTOS。
    此致、
    Janet