This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2E:以太网摄像头

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580755/linux-tda2e-ethernet-camera

器件型号:TDA2E

工具/软件:Linux


 我们希望将 TDA2x 电路板放在汽车仪表板上、并将摄像头放在汽车前面。 因此、摄像头和 TDA2x 电路板之间的距离至少为5-6 m。 我们已经通过在 PC 中通过 network_TX 工具通过以太网端口将视频从 PC 发送到电路板进行了测试。 因此、我们希望使用 IP 摄像机、它可以使用电路板的特定 IP 通过以太网端口流式传输视频。
请提供建议。

关于显示:
除了 LCD 显示屏之外、我们还可以使用任何其他支持1-2米左右距离的显示屏吗?
我们已经有 LCD 显示屏、但它确实支持短距离。
HDMI (长度为2m)是否可用于显示用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,kalaiventhan,

    "、以及汽车前面的摄像头。 "
    我很好奇、您计划如何解决雨天摄像头变脏的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我通常在开始将其作为原型时发布的这个。
    我的计划是、摄像机和 TDA2xx 电路板的距离约为5m。

    您能否建议我们尽快将 IP 摄像机与 TDA2xx 电路板配合使用?
    请推荐任何已通过 TDA2xx 验证的以太网摄像头型号。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalaiventhan、

    这里也有类似的讨论: e2e.ti.com/.../2131546
    请不要在不同的主题中跨接相同的问题。 谢谢。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalaiventhan、

    我将把这个主题标记为"已关闭"、可以在另一个主题中继续讨论。

    此致、
    Yordan