This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:MAD 实用程序问题 C6678

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580950/tms320c6678-mad-utilities-issue-c6678

器件型号:TMS320C6678

您好!

我正在编译和构建与 C6678的 MAD 实用程序关联的示例代码。 我是预链接器旁路模式、根据 MAD 实用程序 wiki 页面上提供的步骤生成 c6678-le.bin 文件时没有遇到任何问题。  

我将.bin 文件放置在与 TFTP 服务器相同的文件夹中、我看到入口点在 UART 上打印为0 (这是我在 IBL 代码中添加的用于调试的内容)。 构建.bin 文件是否缺少内容? 我已附加了 mapToolCfg 文件的内容以及用于构建.bin 文件的部署模板文件。

感谢您的帮助。

谢谢、
Viney


“deploymentCfgFile”:“/config-files/deployment_template_C6678_bypass_prelink.json”,
"LoadImageName":"c678-le.bin",
"prelinkExe":"prelink6x"、
“stripExe”:“strip6x”,
"ofdTool":"ofd6x"、
"malApp":"../mad-loader/bin/C6678/le/mal_app.exe "、
"NmlLoader":“../mad-loader/bin/C6678/le/nml.exe”


"devicename":"C6678"、

"分区":[

"name":"load-partition",
"vaddr":"0x9e000000"、
"大小":"0x2000000"、
"loadPartition":true

]、

"应用程序":[

“名称”:“app1”,
“文件名”:“../mad-loader/examples/app_1/build/app_1.exe”,
"允许的内核":[0、1]
}、

"名称":"App2"、
“文件名”:“../mad-loader/examples/app_2/build/app_2.exe”,
"允许的内核":[0、1]

]、

"appDeployment":[
"App1"、
"App2"、
""、
""、
""、
""、
""、
""
]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Viney:

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev